Suspendre à nouveau des alarmes

Suspendre à nouveau des alarmes est une opération à exécuter lorsqu'une alarme ne peut pas être résolue dans le délai spécifié par la durée de suspension. La méthode pour suspendre à nouveau varie en fonction du type d'alarmes :
  • Si vous suspendez à nouveau une alarme
    numérique
    , l'alarme est suspendue pendant la nouvelle durée spécifiée. L'heure de rétablissement de l'alarme est également mise à jour. Si la durée de suspension est supérieure à la durée de suspension maximale par défaut, la durée de suspension maximale par défaut est utilisée.
  • Si vous suspendez à nouveau une alarme
    analogique
    , le résultat est l'un des suivants :
    • Si une ou plusieurs des conditions d'alarme que vous suspendez à nouveau étaient déjà suspendues, la condition d'alarme est suspendue pendant la nouvelle durée spécifiée et l'heure de rétablissement de l'alarme est également mise à jour en conséquence. Si la durée de suspension est supérieure à la durée de suspension maximale par défaut, la durée de suspension maximale par défaut est utilisée.
    • Si aucune des conditions d'alarme que vous suspendez à nouveau n'a déjà été suspendue, l'heure de rétablissement de l'alarme n'est pas modifiée.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal