Boîte de dialogue Suspendre l'alarme

La valeur de la durée de suspension est contrôlée par la valeur maximale de la durée de suspension, définie par la configuration du serveur d'alarmes et d'événements de points. La durée de suspension maximale par défaut est de 480 minutes.
Le tableau suivant décrit les paramètres disponibles dans la boîte de dialogue
Suspendre l'alarme
 :
Paramètre
Description
Nom de l'alarme
Indique le nom de l'alarme sélectionnée.
Si plusieurs alarmes sont sélectionnées, elles s'affichent sous la forme
Multiple (x alarmes sélectionnées)
où
x
est le nombre total d'alarmes sélectionnées.
Durée de suspension
Indique la durée, en minutes, pendant laquelle l'alarme doit être suspendue. Une fois que la durée de suspension a expiré, l'alarme est rétablie. Cette valeur doit être un nombre entier.
  • Par défaut : 1
  • Minimum : 1
  • Maximum : 2147483647
Conseil 
: Si la durée de suspension est supérieure à la durée de suspension maximale par défaut, la durée de suspension maximale par défaut est utilisée.
(facultatif) Commentaire
Indique la raison pour laquelle l'alarme est suspendue.
La valeur par défaut est vide. La longueur maximale est de 512 caractères.
Ce commentaire est mémorisé avec l'alarme et journalisé dans le champ UserComment de la base de données des alarmes, que vous pouvez visualiser à l'aide de l'Afficheur du journal d'alarmes et d'événements.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal