Réinitialiser les alarmes déclenchées
Les alarmes binaires peuvent être verrouillées. Une fois qu'une alarme déclenchée devient active, elle le reste, même si sa valeur de point retourne à la normale. Pour désactiver une alarme verrouillée une fois que la condition d'alarme est retournée à la normale, l'opérateur doit délibérément réinitialiser l'alarme. L'opérateur ne peut réinitialiser l'alarme déclenchée que si la valeur de point est retournée à la normale. Si la valeur de point n'es pas retournée à la normale, la tentative de réinitialisation de l'alarme génère une erreur.
Les conditions d'alarme déclenchée utilisent le nom de condition TRIP_L.
Lorsque l'opérateur réinitialise une alarme verrouillée, l'état de l'alarme change comme suit :
- Normal
- Accusé de réception - l'opérateur n'a pas besoin d'accuser réception de l'alarme séparément. La réinitialisation d'une alarme déclenchée en accuse réception automatiquement.
Pour réinitialiser une alarme
- Dans la liste des événements du résumé des alarmes et des événements, effectuez l'une des opérations suivantes :
- Sélectionnez les alarmes que vous souhaitez réinitialiser, puis cliquez sur le boutonRéinitialiser l'alarme sélectionnée
de la barre d'outils. - Sélectionnez les alarmes que vous souhaitez réinitialiser, faites un clic droit sur la sélection, puis cliquez surRéinitialiser.
- Dans la fenêtreRéinitialiser l'alarme, dans la boîteCommentaire, entrez un commentaire, puis cliquez surRéinitialiser. Le commentaire apparaît dans le journal de l'historique des alarmes et des événements.
Quand une seule alarme est sélectionnée, le bouton de la barre d'outils et l'élément de menu Réinitialiser l'alarme sélectionnée ne sont activés que si l'alarme est configurée pour être verrouillée.
CONSEIL:
Le résumé des alarmes et des événements peut être configuré pour masquer le bouton
Réinitialiser l'alarme sélectionnée
de la barre d'outils, ce qui masque également l'opération équivalente dans le menu contextuel (de raccourcis).Fournir une réponse