Afficher les défauts d'alarme (Résumé)

Comment ouvrir la boîte de dialogue Défauts des alarmes ?
Pour ouvrir la boîte de dialogue
Défauts des alarmes
, effectuez l'une des opérations suivantes :
  • Double-cliquez sur le panneau
    Défauts des alarmes
    dans la barre d'état.
  • Cliquez avec le bouton droit sur une alarme, puis cliquez sur
    Afficher les défauts d'alarme
    .
Une défaillance d'alarme peut se produire lorsqu''il y a un problème avec une alarme. Il peut s'agir d'une erreur de configuration, d'un problème d'obtention de la valeur d'un point d'entrée ou d'un point de limite, ou d'un problème de communication avec un périphérique produisant une alarme.
Le résumé des alarmes et des événements et la bannière d'alarmes et d'événements indiquent le nombre de conditions d'alarme défaillante pour les alarmes qui répondent aux critères d'abonnement aux événements dans la barre d'état. Lorsqu'une défaillance d'alarme se produit :
  • Le nombre de défaillances d'alarme est incrémenté du nombre de conditions d'alarmes défaillantes.
  • Si une condition d'alarme défaillante apparait dans la liste des alarmes, elle est enlevée.
  • Les conditions d'alarme défaillante sont ajoutées à la liste de défaillances d'alarme qui est affichée dans la boîte de dialogue Défaillances d'alarme.
Au moment de l'exécution, les opérateurs peuvent visualiser la liste des alarmes défectueuses dans la boîte de dialogue Défauts des alarmes qui affiche les colonnes suivantes :
  • Heure de l'événement--heure à laquelle la condition d'alarme a défailli.
  • Source d'événements (Condition)--nom de l'alarme défectueuse suivi du nom de la condition de l'alarme entre parenthèses.
  • Message--message décrivant le défaut d'alarme.
Vous pouvez cliquer sur les en-têtes de colonnes pour trier la liste de défaillances d'alarmes.
La boîte de dialogue
Défaillances d'alarme
n'affiche pas les alarmes défaillantes qui ont été désactivées ou supprimées.
La boîte de dialogue
Défaillances d'alarme
peut seulement afficher les 500 défaillances d'alarme les plus récentes.
Pour afficher les défauts d'alarme
  1. Dans la barre d'état, soit :
    • Double-cliquez sur le panneau
      Défauts des alarmes
      FTAeStatusPanelAlarmFaults
      - ou -
    • Cliquez avec le bouton droit sur une alarme, puis cliquez sur
      Afficher les défauts d'alarme
      .
  2. Cliquez
    sur le
    bouton
    de fermeture (
    X
    ) pour fermer la boîte de dialogue
    Défauts des alarmes
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal