Trouver les alarmes et les événements
Au moment de l'exécution, les opérateurs peuvent rechercher une chaîne de texte ou numérique dans la partie liste des événements du résumé des alarmes et des événements. La recherche ne s'effectue que dans les colonnes qui sont affichées dans la liste d'événements.
Pour trouver un texte ou une chaîne numérique dans la liste des événements
- Dans la barre d'outils, cliquez sur le boutonRechercher
ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur une alarme et cliquez sur Rechercher. - Dans la boîteTrouver quoi, entrez la chaîne de texte ou numérique que vous souhaitez rechercher.
- Pour rechercher les événements au-dessus de l'événement en cours de sélection dans la liste d'événements, cliquez surHaut. Pour rechercher les événements en-dessous de l'événement en cours de sélection dans la liste d'événements, cliquez surBas.
- Pour rechercher une chaîne qui correspond à la casse du texte dans la boîteRechercher, sélectionnez la caseRespecter la casse. Pour rechercher toutes les correspondances quelle que soit la casse, désélectionnez la case à cocherAdapter la casse.
- Cliquez surSuivant.CONSEIL:Le résumé des alarmes et des événements peut être configuré pour masquer tout bouton de la barre d'outils, ce qui masque également l'opération équivalente dans le menu contextuel (de raccourcis).
Fournir une réponse