Propriétés du résumé des alarmes et des événements - onglet Barre d'outils
Utilisez
FactoryTalk View Studio
lors de la conception pour ouvrir la boîte de dialogue Propriétés du résumé des alarmes et des événements
:- Ajoutez un objet du résumé des alarmes et des événements à un affichage.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'objet Résumé des alarmes et des événements, puis cliquez surPropriétés.
Utilisez l'onglet
Barre d'outils
de la boîte de dialogue Propriétés du résumé des alarmes et des événements
pour modifier les boutons qui apparaissent dans la barre d'outils du résumé des alarmes et des événements au moment de l'exécution. Pour gagner de la place dans le résumé des alarmes et des événements, n'ajoutez que les boutons de la barre d'outils correspondant aux fonctions que les opérateurs utilisent fréquemment.Si le résumé des alarmes et des événements est configuré pour ne pas afficher un bouton de la barre d'outils, l'opération équivalente dans le menu des raccourcis est également masquée.
Le tableau suivant décrit les paramètres disponibles.
Paramètre | Description |
|---|---|
Ajouter et supprimer des boutons sur la barre d'outils | Les boutons de la barre d'outils situés en haut du résumé des alarmes et des événements permettent aux opérateurs d'accéder rapidement aux opérations. Ajoutez ou supprimez les boutons de la barre d'outils selon vos besoins. |
Repositionner les boutons | Pour déplacer le nom de bouton plus haut ou plus bas dans la liste, cliquez sur un nom de bouton dans la liste, puis cliquez sur les boutons de Déplacement vers le haut ou Déplacement vers le bas . |
Changer les légendes de boutons | Pour modifier la légende d'un bouton, sélectionnez le nom du bouton dans la liste. Dans la zone Légende , saisissez une légende pour le bouton.Les propriétés d'affichage doivent être configurées au moment de la conception. Si la légende n'est pas visible sur le bouton, sélectionnez un format différent pour le bouton dans la liste Format . |
Changer les info-bulles des boutons | Pour modifier l'info-bulle d'un bouton, sélectionnez le nom du bouton dans la liste. Dans la zone Info-bulle , saisissez une info-bulle pour le bouton.Vous pouvez configurer les info-bulles selon vos besoins. Les propriétés d'affichage doivent être configurées au moment de la conception. Pour afficher les info-bulles, cochez la case Afficher les infobulles des boutons dans l'onglet Apparence . |
Afficher des images, des légendes ou les deux sur les boutons de la barre d'outils | Pour modifier l'affichage d'un bouton dans la barre d'outils, sélectionnez le nom du bouton dans la liste, puis choisissez le format et le filtre à utiliser. |
Fournir une réponse