Propriétés du résumé des alarmes et des événements - Onglet Apparence

Utilisez
FactoryTalk View Studio
lors de la conception pour ouvrir la boîte de dialogue
Propriétés du résumé des alarmes et des événements
 :
  1. Ajoutez un objet du résumé des alarmes et des événements à un affichage.
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'objet Résumé des alarmes et des événements, puis cliquez sur
    Propriétés
    .
Utilisez l'onglet
Apparence
de la boîte de dialogue Propriétés du Résumé de
FactoryTalk
Alarm and Event pour modifier l'affichage des informations dans le résumé des alarmes et des événements, et la façon dont les utilisateurs interagissent avec les informations au moment de l'exécution.
Le tableau suivant décrit les paramètres disponibles dans l'onglet
Apparence
.
Paramètre
Description
Show
Les cases de cette zone permettent de contrôler l'affichage des éléments d'interface dans le résumé des alarmes et des événements.
En-têtes de colonne
Pour afficher les en-têtes de colonne, cochez cette case. Pour masquer les en-têtes de colonne, décochez cette case.
Lignes horizontales de la grille
Pour masquer les lignes de grille horizontales entre les lignes de la liste d'événements, désélectionnez cette case à cocher. Pour masquer les lignes de grille horizontales entre les lignes de la liste d'événements, désélectionnez cette case à cocher.
Lignes de grille verticales.
Pour masquer les lignes de grille verticales entre les colonnes de la liste d'événements, désélectionnez cette case à cocher. Pour masquer les lignes de grille verticales entre les colonnes de la liste d'événements, désélectionnez cette case à cocher.
Barre de défilement horizontale
Pour afficher une barre de défilement horizontale si les informations affichées dans le résumé des alarmes et des événements sont plus larges que l'objet Résumé des alarmes et des événements, cochez cette case. Si les informations affichées hors de la zone visible du résumé des alarmes et des événements n'ont pas d'importance pour l'opérateur ou si le défilement dans la liste des événements masque des informations importantes qui doivent toujours rester visibles, désélectionnez cette case à cocher.
Barre de défilement verticale
Pour afficher une barre de défilement verticale si les informations affichées dans le résumé des alarmes et des événements sont plus hautes que l'objet Résumé des alarmes et des événements, cochez cette case. Si les informations affichées hors de la zone visible du résumé des alarmes et des événements n'ont pas d'importance pour l'opérateur ou si le défilement dans la liste des événements masque des informations importantes qui doivent toujours rester visibles, désélectionnez cette case à cocher.
Panneau Détails
Pour afficher le volet Détails, sélectionnez cette case à cocher. Pour masquer le volet Détails, désélectionnez cette case à cocher.
Barre d'outils
Pour afficher la barre d'outils, cochez cette case. Pour masquer la barre d'outils, décochez cette case.
Barre d'état
Pour faire apparaître la barre d'état au bas du Résumé d'événements et d'alarmes, sélectionnez cette case à cocher.
Info-bulles
Pour afficher les info-bulles des boutons de la barre d'outils, cochez cette case. Pour masquer les info-bulles des boutons de la barre d'outils, décochez cette case.
Cadre
Pour afficher la ligne de bordure pleine dans le résumé des alarmes et des événements, cochez cette case. Pour masquer la ligne de bordure pleine dans le résumé des alarmes et des événements, décochez cette case.
Style d'icône
Sélectionnez un style d'icône à afficher.
En-têtes de colonne
Les paramètres de cette zone contrôlent l'apparence de l'en-tête de colonne de la liste des événements en haut du résumé des alarmes et des événements.
Couleur du texte
Pour sélectionner la couleur du texte dans les en-têtes de colonne, cliquez sur la case de couleur.
Choisissez une couleur qui contraste bien avec la couleur d'arrière-plan du volet Détails. Ne perdez pas de vue que les niveaux de contrastes peuvent différer selon les moniteurs, ainsi choisissez des combinaisons à contraste élevé comme du noir et blanc.
Couleur d'arrière-plan
Pour sélectionner une couleur pour l'arrière-plan dans les en-têtes de colonne, cliquez sur la case de couleur.
Pour une meilleure visibilité, choisissez une couleur qui contraste bien avec la couleur du texte des en-têtes de colonne.
Police
Pour sélectionner une police pour le texte des en-têtes de colonne, cliquez sur le bouton
Parcourir
.
Texte de ligne
Les paramètres de cette zone contrôlent l'apparence du texte des lignes de la liste des événements en haut du résumé des alarmes et des événements.
Sélection de la couleur d'avant-plan
Pour sélectionner une couleur de texte des éléments sélectionnés dans la liste d'événements, cliquez sur la case de couleur.
Sélection de la couleur d'arrière-plan
Pour sélectionner une couleur d'arrière-plan des éléments sélectionnés dans la liste d'événements, cliquez sur la case de couleur.
Police
Pour sélectionner une police pour le texte des lignes de la liste des événements, cliquez sur le bouton
Parcourir
.
Grille
Les paramètres de cette zone contrôlent l'apparence de la grille de la liste des événements en haut du résumé des alarmes et des événements.
Couleur de ligne
Pour sélectionnez une couleur pour les lignes de grille horizontales et verticales dans la liste d'événements en haut du Résumé d'événements et d'alarmes, cliquez sur la case de couleur.
Couleur d'arrière-plan
Pour sélectionner une couleur d'arrière-plan de la liste des événements en haut du Résumé des alarmes et des événements, cliquez sur la case de couleur.
Panneau Détails
Les paramètres de cette zone contrôlent l'apparence des informations affichées dans le volet Détails au bas du résumé des alarmes et des événements.
Couleur du texte
Pour sélectionner une couleur pour le texte affiché dans le volet Détails, cliquez sur la case de couleur.
Choisissez une couleur qui contraste bien avec la couleur d'arrière-plan du volet Détails. Ne perdez pas de vue que les niveaux de contrastes peuvent différer selon les moniteurs, ainsi choisissez des combinaisons à contraste élevé comme du noir et blanc.
Couleur d'arrière-plan
Pour sélectionner la couleur d'arrière-plan du volet Détails, cliquez sur la case de couleur.
Choisissez une couleur qui contraste bien avec la couleur de texte dans le volet Détails.
Police
Pour sélectionner une police pour le texte du volet Détails, cliquez sur le bouton
Parcourir
.
Choisissez une police qui est conçue pour un affichage écran. Evitez des polices décoratives qui sont difficiles à lire en petites tailles.
Hauteur
Pour dimensionner le volet Détails, saisissez la valeur en pourcentage de la taille du volet Détails par rapport à l'objet Résumé des alarmes et des événements, ou utilisez les flèches haut et bas pour définir la valeur.
Barre d'outils
Les paramètres de cette zone contrôlent l'aspect de la barre d'outils affichée en haut du résumé des alarmes et des événements.
Configurer l'Explorateur d'état des alarmes
Pour configurer l'apparence de l'Explorateur de l'état des alarmes lorsqu'il s'affiche lors de l'exécution à partir du résumé des alarmes et des événements, cliquez sur le bouton
Parcourir
, puis définissez les options disponibles sous
Options de configuration
.
Police d'impression par défaut
Pour sélectionner une police par défaut pour le texte qui est envoyé à une imprimante, cliquez sur le bouton
Parcourir
.
Couleur du texte
Pour sélectionner une couleur pour le texte de la légende des boutons de la barre d'outils, cliquez sur la case
Couleur du texte
.
Couleur d'arrière-plan
Pour sélectionner une couleur d'arrière-plan pour les boutons de la barre d'outils, cliquez sur la case
Couleur d'arrière-plan
.
Police
Pour sélectionner une police pour le texte de la légende des boutons de la barre d'outils, dans la zone
Police
, saisissez ou sélectionnez la police que vous souhaitez utiliser.
Choisissez une police qui est conçue pour un affichage écran. Evitez des polices décoratives qui sont difficiles à lire en petites tailles.
Taille d'icône
Pour sélectionner une taille pour les icônes de la barre d'outils, dans la zone
Taille de l'icône
, cliquez sur la flèche vers le bas et effectuez une sélection.
Utilisez des tailles d'icônes plus grandes pour les terminaux sur l'écran tactile.
Position
Pour sélectionner une position pour la barre d'outils en fonction du Résumé des alarmes et des événements, dans la zone
Position
, cliquez sur la flèche vers le bas et effectuez une sélection.
Barre d'état
Les paramètres de cette zone contrôlent l'apparence de la barre d'état qui s'affiche au bas du résumé des alarmes et des événements.
Police
Pour sélectionner une police pour le texte de la barre d'état, dans la zone
Police
, saisissez ou sélectionnez la police que vous souhaitez utiliser.
La taille de police est automatiquement réglée, en fonction de la taille des icônes dans la barre d'état.
Taille d'icône
Pour sélectionner la taille des icônes de la barre d'état, dans la zone
Taille de l'icône
, cliquez sur la flèche vers le bas et effectuez une sélection.
La taille des icônes détermine la hauteur de la barre d'état,et la taille de la police du texte de la barre d'état. Utilisez des tailles d'icônes plus grandes pour les terminaux sur l'écran tactile.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal