Boîte de dialogue de configuration de l'explorateur d'état des alarmes
Comment ouvrir la boîte de dialogue Configuration de l'explorateur de l'état des alarmes ?
Utilisez
FactoryTalk View Studio
lors de la conception pour configurer l'Explorateur de l'état des alarmes
pour l'utiliser avec le résumé des alarmes et des événements.- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'objet Résumé des alarmes et des événements, puis cliquez surPropriétés.
- Cliquez sur l'ongletApparence.
- Dans laBarre d'outils, cliquez sur le boutonParcourirà côté deConfigurer l'explorateur de l'état des alarmes.
Utilisez la boîte de dialogue
Configuration de l'explorateur d'état des alarmes
pour configurer l'apparence de l'Explorateur d'état des alarmes lorsqu'il est affiché depuis le résumé des alarmes et des événements.Le tableau suivant décrit les paramètres disponibles.
Paramètre | Description |
|---|---|
Afficher l'arborescence de zones | Contrôle l'affichage des sources d'alarme. Cochez cette case pour afficher uniquement les sources d'alarme contenues dans la zone sélectionnée dans l'arborescence. Pour masquer l'arborescence de zones et toujours afficher toutes les alarmes dans l'application, désélectionnez cette case à cocher. |
Zone racine | Définit la zone affichée en haut de l'arborescence des zones dans l' Explorateur de l'état des alarmes . Pour sélectionner la zone racine, cliquez sur le bouton Parcourir , puis sélectionnez une zone.Vous ne pouvez sélectionner que les zones pour lesquelles vous avez des autorisations de sécurité. Au moment de l'exécution, l'opérateur ne peut sélectionner que des zones situées dans la zone racine. |
Afficher les boutons Activer/Désactiver | Détermine si l'opérateur peut activer ou désactiver des alarmes à partir de l' Explorateur de l'état des alarmes lors de l'exécution. Cochez cette case pour afficher le bouton Activer la source d'alarme sélectionnée et le bouton Désactiver la source d'alarme sélectionnée dans la barre d'outils. |
Afficher les boutons Annuler la suppression et Supprimer | Détermine si l'opérateur peut supprimer ou annuler la suppression des alarmes à partir de l' Explorateur d'état des alarmes au moment de l'exécution. Cochez cette case pour afficher le bouton Annuler la suppression de la source d'alarme sélectionnée et le bouton Supprimer la source d'alarme sélectionnée dans la barre d'outils. |
Afficher les boutons Rétablir et Suspendre | Détermine si l'opérateur peut suspendre ou annuler la suspension des alarmes de l' Explorateur d'état des alarmes au moment de l'exécution. Cochez cette case pour afficher les boutons Suspendre l'alarme sélectionnée et Rétablir l'alarme sélectionnée dans la barre d'outils. |
Afficher le bouton de détails | Détermine si l'opérateur doit utiliser le menu contextuel du clic droit pour afficher les détails de l'alarme sélectionnée dans la fenêtre de l' Explorateur de l'état des alarmes au moment de l'exécution. Cochez cette case pour afficher le bouton Afficher les détails de l'alarme sélectionnée dans la barre d'outils. |
Afficher le bouton d'aide | Détermine si l'opérateur doit utiliser F1 pour ouvrir l'aide en ligne lors de l'exécution. Cochez cette case pour afficher le bouton Aide dans la barre d'outils. |
Configurer la position de la barre de séparation | Détermine si l'opérateur peut faire glisser la barre de séparation entre l'arborescence des zones et la liste des sources d'alarme vers la gauche ou la droite pour la repositionner au moment de l'exécution. |
Configurer les largeurs des colonnes | Détermine si l'opérateur peut faire glisser le séparateur entre les en-têtes de colonne vers la gauche ou la droite pour modifier la largeur d'une colonne lors de l'exécution. |
Fournir une réponse