Afficher les détails d'alarme (Résumé)
Au moment de l'exécution, les opérateurs peuvent visualiser les détails d'une alarme spécifique dans la partie liste des événements du résumé des alarmes et des événements. La boîte de dialogue
Détails de l'alarme
affiche des informations sur toutes les conditions d'alarme pour l'alarme sélectionnée, notamment le dernier commentaire qui a été saisi pour une opération.Pour afficher les détails d'une alarme spécifique dans la liste des événements
- Dans la liste d'événements, sélectionnez l'alarme que vous souhaitez visualiser.
- Dans la barre d'outils, cliquez sur le boutonDétails de l'alarme
ou faites un clic droit sur une alarme, puis cliquez sur Afficher les détails de l'alarme. - Cliquez surOKpour fermer la boîte de dialogueDétails de l'alarme.CONSEIL:Le résumé des alarmes et des événements peut être configuré pour masquer le boutonDétails de l'alarmede la barre d'outils, qui masque également l'opération équivalente dans le menu contextuel (de raccourcis).
Fournir une réponse