Accuser réception des alarmes

Accuser réception (Ack) d'une alarme ne corrige pas la situation à l'origine de celle-ci ; cela indique qu'un opérateur est conscient de l'alarme.
Pour accuser réception des alarmes
  • Dans la liste des événements du résumé des alarmes et des événements, effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Sélectionnez les alarmes dont vous souhaitez accuser réception, puis cliquez sur le bouton
      Accuser réception de l'alarme sélectionnée
      Toolbar_AckSelected de la barre d'outils.
    • Sélectionnez les alarmes dont vous souhaitez accuser réception, faites un clic droit sur la sélection, puis cliquez sur
      Acc. Réc.
      .
      Il est possible de sélectionner plusieurs alarmes en cliquant sur un événement, puis en cliquant sur un deuxième événement tout en maintenant la touche Maj. enfoncée.
Pour accuser réception des alarmes et saisir un commentaire
  1. Dans la liste des événements du résumé des alarmes et des événements, effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Sélectionnez les alarmes dont vous souhaitez accuser réception, puis cliquez sur le bouton
      Accuser réception de l'alarme sélectionnée avec commentaire
      Toolbar_AckSelectedComment de la barre d'outils.
    • Sélectionnez les alarmes dont vous souhaitez accuser réception, faites un clic droit sur la sélection, puis cliquez sur
      Commentaire de l'accusé de réception
      .
  2. Dans la boîte de dialogue
    Accuser réception avec commentaire
    , entrez un commentaire, puis cliquez sur
    Accuser réception
    . Le commentaire apparaît dans le journal de l'historique des alarmes et des événements.
Pour accuser réception de toutes les alarmes affichées sur la page
  • Effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Dans la barre d'outils Résumé des alarmes et des événements, cliquez sur le bouton
      Accuser réception de la page d'alarmes
      Toolbar_AckPage.
    • Dans la liste d'événements Résumé des alarmes et des événements, faites un clic droit sur une alarme, puis cliquez sur
      Acc. réc. page
      .
      Toutes les alarmes actuellement visibles dans la liste d'événements font l'objet d'un accusé de réception. Les alarmes filtrées hors de la liste ne font pas l'objet d'un accusé de réception.
Pour accuser réception de toutes les alarmes dans la liste d'événements
  • Effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Dans la barre d'outils Résumé des alarmes et des événements, cliquez sur le bouton
      Accuser réception de toutes les alarmes
      Toolbar_AckAll ou
    • Dans la liste d'événements Résumé des alarmes et des événements, faites un clic droit sur une alarme, puis cliquez sur
      Acc. réc. tout
      .
      Toutes les alarmes dans la liste d'événements font l'objet d'un accusé de réception, même si elles ne sont pas toutes visibles. Les alarmes filtrées hors de la liste ne font pas l'objet d'un accusé de réception. Par défaut, le bouton
      Accuser réception de toutes les alarmes
      de la barre d'outils n'est pas affiché.
      CONSEIL:
      Le résumé des alarmes et des événements est entièrement configurable ; certaines méthodes d'accusé de réception peuvent ne pas être disponibles en fonction des options de configuration sélectionnées lors de la conception.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal