Supprimer des alarmes
Supprimez temporairement une alarme qui n'est pas nécessaire. Par exemple, supprimez une alarme parce qu'elle est causée par une autre alarme sur laquelle vous travaillez déjà.
Désactivez une alarme au lieu de la supprimer si vous souhaitez totalement désactiver la logique de détection des alarmes pour la source d'alarme et empêcher que l'alarme soit détectée.
La capacité de supprimer ou d'annuler la suppression d'une alarme est contrôlée par
FactoryTalk Security
.Pour supprimer des alarmes dans une application ou une zone, vous avez besoin de l'autorisation de sécurité
Alarme > Supprimer
pour l'application ou la zone.Pour supprimer une alarme :
- Dans la liste des événements du résumé des alarmes et des événements, effectuez l'une des opérations suivantes :
- Sélectionnez les alarmes que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur le boutonSupprimer l'alarme sélectionnée
de la barre d'outils. - Sélectionnez les alarmes que vous souhaitez supprimer, faites un clic droit sur la sélection, puis cliquez surSupprimer.
- Dans la fenêtreSupprimer l'alarme, dans la zoneCommentaire, saisissez un commentaire. Par exemple, vous pouvez expliquer pourquoi l'alarme est supprimée. Cliquez ensuite surSupprimer. Ce commentaire est enregistré avec l'alarme et est journalisé dans le champCommentairedu journal de l'historique des alarmes, que vous pouvez consulter à l'aide de l'Afficheur du journal d'alarmes et d'événements.
L'
Explorateur de l'état des alarmes
peut également être utilisé pour supprimer les alarmes.Pour supprimer une alarme en utilisant l'explorateur de l'état des alarmes :
- Dans la barre d'outils, cliquez sur le boutonAfficher l'explorateur d'état des alarmes
ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur une alarme et cliquez sur État des alarmespour ouvrir l'explorateur d'état des alarmes. - Dans l'Explorateur d'état des alarmes, sélectionnez la ou les alarmes que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur le boutonSupprimer l'alarme sélectionnée
de la barre d'outils.CONSEIL:Le résumé des alarmes et des événements peut être configuré pour masquer le boutonSupprimer l'alarme sélectionnéede la barre d'outils, qui masque également l'opération équivalente dans le menu contextuel (de raccourcis).
Fournir une réponse