Annuler la suppression des alarmes
Annulez la suppression d'une alarme qui a été précédemment supprimée si celle-ci doit à nouveau être surveillée. Par exemple, un opérateur peut avoir supprimé une alarme parce qu'elle était provoquée par une autre alarme sur laquelle il travaillait déjà.
Une alarme, si elle est supprimée et sans accusé de réception, s'affiche dans le résumé des alarmes et des événements. Pour annuler une alarme supprimée, utilisez l'Explorateur de l'état des alarmes.
La capacité de supprimer ou d'annuler la suppression d'une alarme est contrôlée par
FactoryTalk Security
.Pour annuler la suppression des alarmes dans une application ou une zone, vous devez suivre les autorisations de sécurité suivantes pour l'application ou la zone :
- Commun > Lecture(nécessaire pour répertorier l'alarme dans l'application ou la zone)
- Commun > Répertorier les enfants(nécessaire pour répertorier l'alarme dans l'application ou la zone)
- Alarme > Supprimer
Pour annuler la suppression d'une alarme
- Dans la barre d'outils, cliquez sur le boutonAfficher l'explorateur d'état des alarmes
ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur une alarme et cliquez sur État des alarmes. - Dans la fenêtre de l'Explorateur d'état des alarmes, sélectionnez la ou les alarmes dont vous souhaitez annuler la suppression, puis cliquez sur le boutonAnnuler la suppression de l'alarme sélectionnée
de la barre d'outils.CONSEIL:Le résumé des alarmes et des événements peut être configuré pour masquer le boutonAnnuler la suppression de l'alarme sélectionnéede la barre d'outils, qui masque également l'opération équivalente dans le menu contextuel (de raccourcis).
Fournir une réponse