Projet de mise en route

FactoryTalk Design Workbench
respecte les normes de programmation CEI 61131.
Si vous n’avez aucune expérience en matière de concepts et de programmation de style CEI, nous vous conseillons d’effectuer les tâches pour compiler un projet programme de feux de circulation et le programme du contrôleur. Les rubriques décrivent chaque étape de la création d’un exemple d’application et vous présentent la programmation de style CEI dans l’environnement 
FactoryTalk Design Workbench
.
Le projet Feu de circulation est un programme de contrôle d'intersection à quatre voies qui contrôle le flux de trafic avec des capteurs d'automobile. Le programme de contrôle utilise quatre entrées et six sorties. Les quatre entrées sont basées sur des capteurs d'automobile positionnés au niveau de chacune des quatre directions à une intersection. Pendant les heures de pointe, la circulation est régulée à l’aide des feux de circulation rouge, orange et vert dans les directions Nord-Sud et Est-Ouest. Pendant les heures creuses, les feux de circulation clignotent à l’orange dans la direction Nord-Sud et au rouge dans la direction Est-Ouest.
Projet Feu de circulation
Image montrant l’intersection du projet Feu de circulation
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal