Ajout d'un module enfichable

Suivez les étapes pour saisir la description du contrôleur et ajouter deux modules enfichables.
Pour ajouter un module enfichable
  1. Dans l'
    Organisateur de projet
    , double-cliquez sur le contrôleur pour ouvrir son espace de travail.
  2. Saisissez une description pour le contrôleur.
    1. Dans l’arborescence du
      Contrôleur
      , sélectionnez
      Général
      .
    2. Sur la page de configuration
      Général
      , dans
      Description
      , saisissez
      Traffic Light
      .
  3. Ajoutez deux modules enfichables au contrôleur.
    1. Dans l'
      Organisateur de projet
      , développez
      Configurations d’E/S
      .
    2. Cliquez avec le bouton droit sur
      Module enfichable
      , puis sélectionnez
      Nouveau module
      .
    3. Dans
      Ajouter un module
      , sélectionnez
      2080-MEMBAK-RTC2
      , puis sélectionnez
      Ajouter
      .
    4. Dans
      Définition des appareils
      , sélectionnez
      OK
      .
    5. Répétez les étapes a à d pour ajouter le module enfichable 2080-IF4 au contrôleur.
  4. Enregistrez le projet en effectuant l’une des opérations suivantes :
    • Dans la barre de menus, sélectionnez le bouton Enregistrer.
    • Dans le menu
      Fichier
      , sélectionnez
      Enregistrer
      .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal