Ajout de contacts à la première section de la logique à relais

Suivez ces étapes pour ajouter des éléments de contact de schéma à relais (LD) à la première ligne de schéma à relais, puis pour affecter des variables aux contacts. Ensuite, la ligne 0 du programme fonctionnera comme suit :
Si les feux Nord/Sud sont au rouge, si les feux Est/Ouest sont au vert et si une voiture active le capteur Nord ou le capteur Sud pendant une durée minimale de cinq secondes, les feux de circulation Est/Ouest doivent passer du vert à l'orange.
Pour ajouter des contacts à la première ligne du schéma à relais
  1. Dans l’
    Organisateur de projets
    , double-cliquez sur
    Traffic_Controller_FB
    pour ouvrir l’éditeur de programmation.
  2. Créez un XIC pour le feu de circulation rouge nord-sud.
    1. Dans la
      Boîte à outils
      , localisez et faites glisser le
      XIC
      vers la première ligne de programme.
    2. Dans le sélecteur de variables, sélectionnez
      NS_RED_LIGHTS
      , puis
      Sélectionner
      .
  3. Répétez l’étape 2 pour créer un XIC pour
    EW_GREEN_LIGHTS
    .
  4. Créez le XIC pour le capteur d’automobile nord.
    Deux XIC doivent être créés pour les capteurs d’automobile nord et sud. Les deux XIC sont créés en parallèle, car il y a soit un capteur d’automobile nord, soit un capteur d’automobile sud.
    1. Dans la
      Boîte à outils
      , faites glisser le bouton Branche à la fin de la première ligne de programme.
    2. Dans la
      Boîte à outils
      , localisez et faites glisser le
      XIC
      vers la branche supérieure.
    3. Dans le sélecteur de variables, sélectionnez
      N_CAR_SENSOR
      , puis
      Sélectionner
      .
  5. Créez un XIC pour le capteur d’automobile sud.
    1. Dans la
      Boîte à outils
      , localisez et faites glisser le
      XIC
      vers la branche inférieure.
    2. Dans le sélecteur de variables, sélectionnez
      S_CAR_SENSOR
      , puis
      Sélectionner
      .
  6. Enregistrez le projet en effectuant l’une des opérations suivantes :
    • Dans la barre de menus, sélectionnez le bouton Enregistrer.
    • Dans le menu
      Fichier
      , sélectionnez
      Enregistrer
      .
La ligne de programme est similaire à l’image suivante :
Résultat de l’étape
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal