Création d'un bloc de fonctions défini par l'utilisateur et de ses variables

Suivez les étapes pour créer un bloc de fonctions défini par l’utilisateur (UDFB) et ajouter des variables d’entrée et de sortie. L’UDFB est créé à l’aide du langage de programmation de schéma à relais.
Pour créer un bloc de fonctions défini par l’utilisateur et des variables
  1. Dans l’
    Organisateur de projets
    , développez
    Ressources
    .
  2. Cliquez avec le bouton droit sur
    Blocs de fonctions définis par l’utilisateur
    , puis sélectionnez
    Nouveau bloc de fonctions défini par l’utilisateur
    .
  3. Dans
    Nouveau bloc de fonctions défini par l’utilisateur
    , saisissez le nom UDFB
    Traffic_Controller_FB
    , sélectionnez
    Schéma à relais
    dans la liste
    Type
    , puis sélectionnez
    Créer
    .
  4. Dans l’
    Organisateur de projets
    , développez
    Traffic_Controller_FB
    , puis double-cliquez sur
    Variables locales
    .
  5. Dans la grille des variables locales, ajoutez les variables suivantes :
    • Quatre variables d’entrée pour représenter un capteur d’automobile à chacun des quatre emplacements de l’intersection (N, S, E, O).
    • Six variables de sortie pour représenter les feux de circulation rouge, orange et vert dans chacune des deux directions (NS, EO).
    Variables
    Nom
    Type de données
    Direction
    Attribut
    N_CAR_SENSOR
    BOOL
    VarInput
    Lecture
    S_CAR_SENSOR
    BOOL
    VarInput
    Lecture
    W_CAR_SENSOR
    BOOL
    VarInput
    Lecture
    E_CAR_SENSOR
    BOOL
    VarInput
    Lecture
    NS_GREEN_LIGHTS
    BOOL
    VarOutput
    Lecture/Écriture
    NS_YELLOW_LIGHTS
    BOOL
    VarOutput
    Lecture/Écriture
    NS_RED_LIGHTS
    BOOL
    VarOutput
    Lecture/Écriture
    EW_RED_LIGHTS
    BOOL
    VarOutput
    Lecture/Écriture
    EW_YELLOW_LIGHTS
    BOOL
    VarOutput
    Lecture/Écriture
    EW_GREEN_LIGHTS
    BOOL
    VarOutput
    Lecture/Écriture
    TON_1
    TON
    Var
    Lecture/Écriture
    TON_2
    TON
    Var
    Lecture/Écriture
    TON_3
    TON
    Var
    Lecture/Écriture
    TON_4
    TON
    Var
    Lecture/Écriture
  6. Enregistrez le projet en effectuant l’une des opérations suivantes :
    • Dans la barre de menus, sélectionnez le bouton Enregistrer.
    • Dans le menu
      Fichier
      , sélectionnez
      Enregistrer
      .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal