Ouvrir le sélecteur de variables à partir de l’éditeur de programmation
Ouvrez le sélecteur de variables pour parcourir des variables de portées différentes et les affecter aux éléments de programmes unitaires (POU).
Par défaut :
- Ouvrir le sélecteur de variables à partir de l’éditeur de programmation d’un programme affiche les variables locales du programme en cours.
- Ouvrir le sélecteur de variables à partir de l’éditeur de programmation d’une fonction définie par l’utilisateur ou d’un bloc de fonctions défini par l’utilisateur affiche les variables globales du projet.
Conditions préalables
- Le POU n’est pas vide.
Pour ouvrir le sélecteur de variables à partir de l'éditeur de programmation
- Dans l'Organisateur de projets, développez le POU, puis double-cliquez dessus.
- Dans l'éditeur de programmation, effectuez l'une des opérations suivantes :
- Double-cliquez sur la variable, puis sélectionnez
. - Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la variable, puis sélectionnezSélectionner une variable.
Fournir une réponse