Ajout d'un programme dans un projet

Utilisez l'
Organisateur de projet
pour ajouter un programme de texte structuré (Structured Text, ST), de schéma à relais (Ladder Diagram, LD) ou de diagramme de bloc de fonctions (Function Block Diagram, FBD) à un projet de contrôleur.
Conditions préalables
  • Le contrôleur est hors ligne.
Pour ajouter un programme dans un projet
  1. Dans l’
    Organisateur de projets
    , cliquez avec le bouton droit sur
    Programmes
    , puis sélectionnez
    Nouveau programme
    .
  2. Dans
    Nouveau programme
    , saisissez le nom du programme, sélectionnez le type de programme, puis saisissez la description selon vos besoins.
    CONSEIL: Le nom du programme doit comporter entre 1 et 128 caractères et doit commencer par une lettre ou un trait de soulignement, suivi de lettres, chiffres ou traits de soulignement. Le nom du programme ne peut pas contenir de traits de soulignement consécutifs.
  3. Sélectionnez
    Créer
    .
    CONSEIL:
    Pour renommer un programme, sélectionnez le programme dans l’
    Organisateur de projets
    , puis saisissez le nouveau nom dans la zone
    Nom
    du volet
    Propriétés
    . Renommer un programme utilisateur met automatiquement à jour toutes les références au programme.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal