Programmes
Un programme contient les fonctions, les blocs de fonctions et les définitions associées au sein des appareils. Un projet peut contenir jusqu'à 256 programmes.
Créez des programmes à l’aide des langages de programmation suivants :
Dans l’
Organisateur de projets
, utilisez le nœud Programmes
pour :- Créer des programmes de contrôleur.
- Importer un programme de votre ordinateur versFactoryTalk Design Workbench.
- Coller un programme copié sous le nœud pour dupliquer le programme.
- Ajouter des interruptions au projet du contrôleur.
- Modifier l’ordre d’exécution des programmes en déplaçant le programme avant ou après d’autres programmes.
- Ouvrir un programme.
- Renommer des programmes. Renommer un programme utilisateur met automatiquement à jour toutes les références au programme.
Fournir une réponse