Langage de schéma à relais

Un schéma à relais (Ladder Diagram, LD) est une représentation graphique d’équations booléennes, combinant des contacts (arguments d’entrée) à des bobines (résultats de sortie).
Le langage LD utilise des symboles graphiques dans un diagramme de programme (organisé comme un diagramme de câblage de schémas à relais) pour décrire les tests et les modifications de données booléennes.
Les symboles graphiques LD sont organisés au sein du diagramme comme un diagramme de contacts électriques. Le terme « relais » provient du concept de lignes de programme connectées à des rails d’alimentation verticaux aux deux extrémités, chaque ligne représentant un circuit individuel.
FactoryTalk Design Workbench
comprend un éditeur de programmation LD et prend en charge des éléments et des instructions spécifiques fournis uniquement par le logiciel
FactoryTalk Design Workbench
.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal