Boîte à outils de l’éditeur de schéma à relais
Utilisez la
Boîte à outils
de l’éditeur de schéma à relais pour ajouter des éléments de programme au schéma à relais.La
Boîte à outils
est affichée par défaut. Si elle est masquée, effectuez l'une des opérations suivantes :- Dans la barre de volets, sélectionnez
. - À partir du menuAffichage, sélectionnezBoîte à outils.
Boîte à outils de l’éditeur de schéma à relais

Élément | Description |
|---|---|
![]() | Ajoute une ligne de programme à un schéma à relais. |
![]() | Contient le nom d’élément saisi pour une recherche rapide. À mesure de votre saisie, les éléments qui contiennent le texte de recherche apparaissent dans la Boîte à outils . |
![]() | Ajoute une branche à un schéma à relais. |
![]() | Ajoute une branche parallèle à une branche existante. |
![]() | Affiche les catégories des éléments de programme. Sélectionner une catégorie filtre les éléments de programme affichés. |
![]() | Affiche les éléments de programme de la catégorie sélectionnée. |
Fournir une réponse