Utilisation de l’éditeur de programmation de schéma à relais

Les éléments sont ajoutés à l’éditeur de programmation de schéma à relais conformément aux règles suivantes :
  • Le premier élément d’une ligne de programme est ajouté à la position sélectionnée.
  • Les éléments suivants sont ajoutés à droite de l’élément sélectionné sur la ligne de programme.
  • Il n’est pas possible d’insérer d’élément à droite d’un saut ou d’un retour de bobine.
Les méthodes permettant d'ajouter des éléments au programme LD sont les suivantes :
Méthodes pour ajouter un élément au programme LD
Méthode
Description
Éditeur de schéma à relais
Ajoute, supprime ou copie et colle des éléments.
Boîte à outils
Ajoute des éléments et des instructions au programme LD.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal