Environnement de développement de programme de schémas à relais

Cette section présente l’éditeur de programmation d’un programme de schéma à relais (Ladder Diagram, LD) permettant de développer des programmes unitaires (Program Organizational Units, POU) LD.
Environnement de développement de programme de schémas à relais
Éditeur de schémas à relais affichant les éléments de programme, la boîte à outils et les paramètres de connexion.
Environnement de développement des programmes LD
Élément
Description
callout1
Passe à la grille des variables locales pour afficher les variables utilisées par le programme actuel.
callout2
Accède à la ligne de programme avec le numéro de ligne que vous avez entré.
callout3
Effectue un zoom avant dans l’éditeur. Il se réinitialise lorsque l'onglet est fermé et n’affecte pas les autres onglets.
callout4
Effectue un zoom arrière dans l’éditeur. Il se réinitialise lorsque l'onglet est fermé et n’affecte pas les autres onglets.
callout5
Réinitialise le zoom de l’éditeur à 80 %.
callout6
Constitue la partie principale de l’éditeur LD. Dans cette zone, vous pouvez modifier la logique à l’aide des éléments d’instruction graphiques.
callout_orange1
Ajoute des instructions et des éléments à l’éditeur.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal