Affichage des valeurs du schéma à relais
Cette section explique comment les valeurs des variables s’affichent dans les programmes de schémas à relais pour les instructions encadrées lorsque le contrôleur est hors ligne.
Pour les programmes
En l’absence de valeur initiale de variable :
- La valeur par défaut s’affiche dans la zone d’instructions et dans la grille des variables. Pour le type de données STRING, la valeur par défaut est vide.


- Vous pouvez modifier la valeur de la variable dans la zone d’instructions ou dans la grille des variables.


Lorsqu’il existe une valeur initiale pour une variable :
- La valeur par défaut ou la valeur précédemment saisie s’affiche dans la zone d’instructions ou dans la grille des variables. Pour le type de données STRING, la valeur par défaut est vide.


- Vous ne pouvez pas modifier la valeur de la zone d’instructions ou de la grille des variables. La valeur initiale s’affiche dans la grille des variables.


Pour les programmes unitaires (POU) de bloc de fonctions défini par l’utilisateur (UDFB)
En l’absence de valeur initiale de variable :
- La valeur est vide et en lecture seule.

- La grille des variables ne comporte pas de colonneValeur.

Lorsqu’il existe une valeur initiale pour une variable :
- La valeur de la zone d’instructions est vide et en lecture seule.

- La grille des variables n’inclut pas la colonneValeur, mais une valeur initiale précédemment saisie s’affiche dans la colonneValeur initiale.

Pour les POU de fonction définie par l'utilisateur (UDF)
En l’absence de valeur initiale de variable :
- La valeur de la zone d’instructions est vide et en lecture seule.

- La grille des variables ne comporte pas de colonneValeur.

Lorsqu’il existe une valeur initiale pour une variable :
- La valeur de la zone d’instructions est vide et en lecture seule.

- La grille des variables n’inclut pas la colonneValeur, mais la colonneValeur initialeaffiche une valeur initiale précédemment saisie.

Pour une variable d’instance d’un bloc de fonctions dans un programme, un UDFB ou une UDF
- La valeur de l’instance est vide pour chaque opérande du bloc de fonctions.
- Après le transfert du projet, la valeur de tous les opérandes, à l’exception de la variable d’instance, est vide.

Fournir une réponse