Commande Inverser le bit

Utilisez la commande Inverser le bit pour modifier l’état d’une variable booléenne.
  • Si la variable est activée, cette commande la désactive.
  • Si la variable est désactivée, cette commande l’active.
Si le contrôleur est hors ligne ou en mode
Programme
, l’état booléen inversé reste inchangé jusqu’à ce qu’il soit manuellement modifié.
Si le contrôleur est en mode
Exécuter
, l’état booléen inversé peut être écrasé par :
  • La scrutation de la ligne de programme, si la schéma à relais comporte des sorties référençant la variable booléenne inversée.
  • La scrutation de l’entrée, si la variable booléenne fait référence à un module d’entrées E/S.
  • Forçage, si la variable booléenne fait référence à un module d’E/S.
Commande Inverser le bit
Commande Inverser le bit
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal