Activer EN/ENO dans les instructions de schéma à relais

L’état de la ligne de programme dans un diagramme de schéma à relais (Ladder Diagram, LD) est toujours booléen. La première entrée et la première sortie d’une instruction sont connectées à la ligne de programme. Pour les instructions qui ont des entrées EN ou des sorties ENO, utilisez le volet
Propriétés
pour activer ou désactiver EN/ENO :
  • Lorsque cette option est activée, la valeur du paramètre d’entrée EN ou de sortie ENO s’affiche sur le décalage de bit.
  • Lorsque cette option est désactivée, la valeur du paramètre d’entrée EN ou de sortie ENO s’affiche dans la zone d’instructions.
Lorsque EN/ENO est désactivé :
  • Affectez une variable au paramètre d’entrée EN ou de sortie ENO pour les instructions comportant des instances.
  • Affectez une variable aux paramètres d’entrée EN ou de sortie ENO pour les instructions ne comportant pas d’instances.
IMPORTANT:
  • Un paramètre d'entrée défini par l'utilisateur ne peut pas être utilisé pour activer ou désactiver les fonctions définies par l'utilisateur (UDF) ou les blocs de fonctions définis par l'utilisateur (UDFB) dans la mesure où le paramètre d'entrée permet uniquement d'activer ou de désactiver les instructions à l'intérieur de l'UDF ou de l'UDFB.
  • Pour activer ou désactiver l’exécution d’une UDF ou d’un UDFB, activez la case à cocher
    EN/ENO
    dans le volet
    Propriétés
    pour l’UDF ou l’UDFB spécifié. Par exemple, si
    EN/ENO
    est désactivé, l’UDFB n’est pas exécuté et les paramètres de sortie ne sont pas écrasés.
Pour activer EN/ENO dans les instructions de schéma à relais
  1. Dans l’éditeur de programmation de schéma à relais, sélectionnez une instance de bloc d'instructions.
  2. Dans le volet
    Propriétés
    , activez
    EN/ENO
    .
    Dans certains cas, l'activation des paramètres est nécessaire pour les instructions qui s'exécutent sur un appel. L'exemple suivant montre un bloc d'instructions SUS avec une entrée
    Enable
    .
    Exemple EN/ENO
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal