Fonctions définies par l’utilisateur
Utilisez le nœud
Fonctions définies par l’utilisateur
dans Gestionnaire de projet pour créer des programmes logiques pour un projet de contrôleurMicro820
L20E, Micro850
L50E ou Micro870
L70E dans les langages de programmation suivants :- Diagramme de bloc de fonctions (FBD)
- Schéma à relais (LD)
- Texte structuré (ST)
Les fonctions définies par l’utilisateur (UDF) définissent un simple calcul qui requiert une seule sortie. Une fois créé, il peut être réutilisé comme d’autres blocs de fonctions dans
FactoryTalk Design Workbench
.
CONSEIL:
Les paramètres d'entrée UDF prennent en charge les types de données structurés et de tableau. Les paramètres de sortie UDF ne prennent en charge que les types de données simples.
Utilisez le nœud
Fonctions définies par l’utilisateur
pour :Utilisez le nœud
<UDF-name>
sous Fonctions définies par l’utilisateur
pour :- Ouvrez la fenêtreParamètrede l’UDF pour :
- Créer des paramètres d’entrée ou de sortie.
- Supprimer des paramètres.
- Déplacer un paramètre vers le haut ou vers le bas dans l’UDF.
- Modifier les propriétés des paramètres.
Fournir une réponse