Ajouter des descriptions des programmes unitaires

Utilisez la zone
Description
du volet
Propriétés
pour documenter des programmes unitaires (POU) spécifiques. Par exemple, vous pouvez documenter les détails d’implémentation d’un POU.
Les descriptions sont enregistrées automatiquement et stockées au format RTF (*.rtf).
Pour ajouter des descriptions de POU
  1. Dans l’
    Organisateur de projets
    , sélectionnez le POU.
  2. Dans le volet
    Propriétés
    , dans la zone
    Description
    , saisissez la description.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal