Gestionnaire de projet

L’
Organisateur de projets
affiche les appareils et les éléments de programme de votre projet dans une arborescence organisée. Utilisez l’
Organisateur de projets
pour ouvrir des espaces de travail de configuration d’appareil supplémentaires et gérer les éléments de programme. Si aucun appareil n’est ajouté, utilisez le bouton Nouvel appareil ou Découvrir un appareil pour en ajouter un. Les éléments affichés dans l'
Organisateur de projets
varient selon l’appareil ajouté.
Pour les projets qui contiennent un contrôleur
Micro800
, l’
Organisateur de projets
affiche les éléments suivants associés au contrôleur :
  • Variables globales
  • Ressources, y compris les fonctions définies par l’utilisateur, blocs de fonctions définis par l’utilisateur et types de données définis par l’utilisateur
  • Configurations d’E/S
Gestionnaire de projet
Organisateur de projets
Icônes de l’organisateur de projets
Élément
Description
Bouton Ajouter un appareil
Ouvrez la boîte de dialogue
Ajouter un appareil
pour ajouter des appareils au projet.
Bouton Supprimer l’appareil
Supprime l’appareil sélectionné du projet.
Bouton Découvrir un appareil
Ouvre la boîte de dialogue
Sélectionner un appareil
pour afficher une liste des appareils connectés à l’ordinateur.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal