Ajouter un contrôleur au projet

Utilisez la boîte de dialogue
Ajouter un appareil
pour ajouter un contrôleur à un projet
FactoryTalk Design Workbench
.
FactoryTalk Design Workbench
prend en charge un contrôleur par projet.
Après avoir sélectionné un contrôleur, dans le volet
Sélection
de la boîte de dialogue
Ajouter un appareil
, les informations suivantes sur le contrôleur s’affichent :
Pour plus d’informations sur les appareils, consultez Catalogue des contrôleurs.
Conditions préalables
  • Créez un projet sans ajouter de contrôleur.
Pour ajouter un appareil à un projet
  1. Ouvrez
    Ajouter un appareil
    en effectuant l’une des opérations suivantes :
    • Dans l’
      Organisateur de projets
      , cliquez avec le bouton droit sur un espace vide, puis sélectionnez
      Nouvel appareil
      .
    • Dans l’
      Organisateur de projets
      , sélectionnez le bouton
      Nouvel appareil
      .
  2. Dans
    Ajouter un appareil
    , double-cliquez sur le contrôleur à ajouter ou cochez la case à côté du contrôleur.
  3. Dans
    Sélection
    , saisissez le nom du contrôleur, sélectionnez la version du contrôleur, affichez les informations sur le cycle de vie du contrôleur, puis sélectionnez
    Ajouter
    .
    Après avoir ajouté un contrôleur, vous êtes invité à sécuriser le contrôleur avec un mot de passe. Assurez-vous d’enregistrer et de stocker le mot de passe en toute sécurité, car il ne peut pas être récupéré en cas de perte.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal