Sécuriser le contrôleur avec un mot de passe
Pour empêcher tout accès non autorisé à la configuration et à la programmation dans un contrôleur, il est recommandé de sécuriser le contrôleur avec un mot de passe.
Lorsqu’un contrôleur est configuré avec un mot de passe, vous devez saisir le mot de passe avant d’effectuer les opérations suivantes :
IMPORTANT:
Si vous avez oublié ou perdu le mot de passe existant, il est impossible de le récupérer, de le modifier ou de l’effacer. Si un défaut du contrôleur se produit pendant la configuration du mot de passe, redémarrez le contrôleur et reconfigurez le mot de passe.
Conditions préalables
- Le contrôleur est en modeProgramme à distance.
Pour sécuriser le contrôleur avec un mot de passe
- OuvrezModifier le mot de passe de <controller-name>en effectuant l’une des opérations suivantes :
- Dans le voletConnexion, sélectionnezSécuriser, puisDéfinir le mot de passe.
- Dans l'Organisateur de projets, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le contrôleur, puis sélectionnez .
- Dans l’Organisateur de projets, sélectionnez le contrôleur, puis, dans la barre de menu, sélectionnez .
- DansModifier le mot de passe de <project-name>, saisissez un mot de passe. Les mots de passe doivent comporter entre 8 et 64 caractères, ce qui peut inclure des lettres, des chiffres, des espaces et tout autre symbole du clavier.
- DansConfirmation, resaisissez le mot de passe.
- (Facultatif) Pour afficher le mot de passe, sélectionnez
. - SélectionnezOK.
Fournir une réponse