Suppression du mot de passe du contrôleur

Avant de pouvoir effacer le mot de passe d'un contrôleur
Micro800
, vous devez disposer du bon mot de passe actuel.
Conditions préalables
  • Le contrôleur est en mode
    Programme à distance
    .
Pour effacer le mot de passe du contrôleur
  1. Ouvrez
    Effacer le mot de passe de <controller-name>
    en effectuant l’une des opérations suivantes :
    • Dans le volet
      Connexion
      , sélectionnez
      Sécuriser
      , puis
      Effacer le mot de passe
      .
    • Dans l'
      Organisateur de projets
      , cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nœud du contrôleur, puis sélectionnez
      Sécuriser
      Effacer le mot de passe
      .
    • Dans l’
      Organisateur de projets
      , sélectionnez le contrôleur, puis, dans la barre de menu, sélectionnez
      Appareil
      Sécuriser
      Effacer le mot de passe
      .
  2. Dans
    Effacer le mot de passe de <controller-name>
    , saisissez le mot de passe.
    Pour afficher le mot de passe, sélectionnez l’icône Afficher le mot de passe.
  3. Sélectionnez
    OK
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal