Modifier le mot de passe du contrôleur

Vous devez disposer du bon mot de passe actuel du contrôleur avant de modifier le mot de passe du contrôleur.
IMPORTANT:
Il n'est pas possible de récupérer ou de modifier le mot de passe du contrôleur si vous avez oublié ou perdu le mot de passe existant.
Nous vous recommandons de modifier le mot de passe du contrôleur périodiquement afin de protéger les programmes et les fonctions dans le contrôleur.
Les mots de passe doivent comporter entre 8 et 64 caractères, ce qui peut inclure des lettres, des chiffres, des espaces et tout autre symbole du clavier.
Conditions préalables
  • Le contrôleur est en mode
    Programme à distance
    .
Pour modifier le mot de passe du contrôleur
  1. Ouvrez
    Modifier le mot de passe de <controller-name>
    en effectuant l’une des opérations suivantes :
    • Dans la page
      Connexion
      , sélectionnez
      Sécuriser
      , puis
      Modifier le mot de passe
      .
    • Dans l'
      Organisateur de projets
      , cliquez avec le bouton droit de la souris sur le contrôleur, puis sélectionnez
      Sécuriser
      Modifier le mot de passe
      .
    • Dans l’
      Organisateur de projets
      , sélectionnez le contrôleur, puis, dans la barre de menu, sélectionnez
      Appareil
      Sécuriser
      Modifier le mot de passe
      .
  2. Dans
    Modifier le mot de passe de <controller-name>
    , procédez comme suit :
    1. Saisissez votre mot de passe actuel.
    2. Saisissez votre nouveau mot de passe.
    3. Saisissez votre nouveau mot de passe une nouvelle fois pour le confirmer.
    Pour afficher le mot de passe, sélectionnez l’icône Afficher le mot de passe.
  3. Sélectionnez
    OK
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal