Se connecter à un contrôleur protégé par mot de passe
Vous devez disposer du mot de passe avant de vous connecter à un contrôleur protégé par un mot de passe.
Les contrôleurs
Micro800
permettent la connexion d’un outil de configuration à la fois. Vous ne pouvez pas vous connecter au contrôleur lorsque :- Le contrôleur est verrouillé par un autre utilisateur.
- Le type de contrôleur sélectionné ne correspond pas à celui défini dans le projet ouvert.
Pour se connecter à un contrôleur protégé par un mot de passe
- Dans la barre de menus, sélectionnez
pour ouvrir le Centre en ligne. - Dans leCentre en ligne, effectuez l'une des opérations suivantes :
- Dans la colonneChemin, saisissez le chemin de connexion du contrôleur.
- Sélectionnez
pour ouvrir Sélectionner un appareil, recherchez et sélectionnez le contrôleur, puis sélectionnezOK.
- Connectez-vous au contrôleur en effectuant l'une des opérations suivantes :
- DansConnexion, activez le bouton bascule en regard du contrôleurMicro800.
- Dans l'Organisateur de projets, cliquez avec le bouton droit sur le contrôleur, puis sélectionnezConnecter.
- DansEntrer le mot de passesaisissez le mot de passe du contrôleur et sélectionnezOK.IMPORTANT:Le contrôleur passe à l’état verrouillé après au moins 11 tentatives infructueuses d’utilisation du mot de passe, qu’elles soient consécutives ou étalées dans le temps. À l’état verrouillé, les conditions suivantes s’appliquent :
- Une tentative ultérieure avec le mot de passe correct ne réussira qu’après 300 secondes (durée de verrouillage).
- Si vous n’effectuez pas d’autres tentatives, le contrôleur réinitialisera automatiquement le nombre de connexions infructueuses et quittera l’état verrouillé au bout d’un jour (durée de déverrouillage automatique).
Fournir une réponse