Commandes dans l’organisateur de projets

Utilisez l’
Organisateur de projets
pour ouvrir et modifier des options de configuration d’appareil supplémentaires. Les contrôleurs
Micro800
et les variateurs sont disponibles dans l’
Organisateur de projets
.

Commandes disponibles pour les contrôleurs Micro800

Commandes disponibles en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le contrôleur Micro800 dans l’organisateur de projets
Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez
Pour
Assembler
Connecter
Déconnecter
Charger
Sauvegarder
Nettoyer
Défaut
Ouvrez
<controller-name> : Défaut
pour afficher et effacer les défauts du contrôleur.
Diagnostiquer
Sécuriser
Changer de contrôleur
Importer > Variables globales
Importer > Types de données
Exporter > Variables globales
Exporter > Types de données
Supprimer
Retirer le contrôleur
Micro800
de l’
Organisateur de projets
. Vous pouvez également utiliser la touche
Suppr
.
Protection des données
Ouvrir Protection des données pour ajouter ou supprimer des variables dans la liste des variables protégées.
Sauvegarde et restauration du module mémoire
Ouvrir
Sauvegarde et restauration du module mémoire
pour configurer les paramètres appropriés et lancer le processus de sauvegarde ou de restauration.

Commandes disponibles pour les appareil de classe 1, les modules enfichables et les modules d’extension

Commandes disponibles en cliquant avec le bouton droit de la souris sur un appareil de classe 1, un module enfichable ou un module d’extension dans l'organisateur de projets
Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez
Pour
Supprimer
Retirer un variateur, un module enfichable ou un module d’extension de l’
Organisateur de projets
. Vous pouvez également utiliser la touche
Suppr
pour retirer l’appareil.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal