Diagnostics des défauts
Utilisez le
<controller-name> : Défaut
pour :- Consulter des informations sur tous les défauts survenus.
- Extraire un journal détaillé des défauts ou un fichier de vidage du noyau à partir du contrôleur.
- Éliminer un défaut.
Le
<controller-name> : Défaut
présente les sept derniers défauts récupérables et les sept derniers défauts non récupérables avec :- Le code du défaut
- L’emplacement du défaut et la liaison si disponible
- Une description du défaut
Le
<controller-name> : L'affichage Défaut
est disponible en sélectionnant le bouton Défaut
dans le volet Connexion
lorsque le contrôleur est en mode Exécution à distance
.Affichage Défaut du contrôleur

Élément | Description |
|---|---|
Éliminer le défaut | Supprime les défauts et le journaux des défauts du contrôleur. |
Obtenir le journal des défauts | Extrait un journal détaillé des défauts à partir du contrôleur. Ces informations peuvent être utiles lors d'une demande d’assistance technique. Le journal des défauts est enregistré par défaut sous forme de fichier TXT dans le dossier Téléchargements. Vous pouvez personnaliser le chemin selon vos besoins. |
Obtenir le journal des défauts du vidage du noyau | Récupère le vidage du noyau du contrôleur Micro800 dans un fichier Bin que vous pouvez envoyer à l’équipe d’ingénierie de Rockwell Automation à des fins de dépannage et de débogage.Par défaut, le vidage du noyau est stocké sous le nom Controller_Core_Dump_mm_dd_yyyy_hh_min_sec.bin dans le dossier Téléchargements.Vous pouvez personnaliser le chemin selon vos besoins. La taille limite pour le vidage du noyau est de 8 192 octets. La mise à niveau du micrologiciel efface le vidage du noyau. |
Défaut récupérable/non récupérable | Affiche deux types de défauts :
|
Index | Affiche le nombre séquentiel de défauts. La valeur d'index 1 indique le dernier défaut. |
Code du défaut | Affiche le code du défaut au format hexadécimal. |
Emplacement | Affiche l’emplacement du défaut et fournit un lien vers le programme, le cas échéant. |
Description | Affiche les informations du défaut. |
Fournir une réponse