Assemblage d'un projet et affichage des sorties
FactoryTalk Design Workbench
construit l’ensemble du projet avant de télécharger le programme sur le contrôleur Micro800
. Après le premier assemblage, FactoryTalk Design Workbench
détermine s'il convient de réassembler la totalité du projet ou uniquement les composants modifiés depuis le dernier assemblage avant le téléchargement.Nous vous conseillons d’assembler manuellement le projet avant le téléchargement pour trouver et résoudre les éventuelles erreurs.
Conditions préalables
- Enregistrez le projet.
- Aucune opération de téléchargement n’est en cours.
Pour assembler un projet et afficher les sorties
- Assemblez le projet en effectuant l’une des opérations suivantes :
- Dans l'Organisateur de projets, cliquez avec le bouton droit sur le nœud du contrôleur, puis sélectionnezAssembler.
- Dans l’Organisateur de projets, sélectionnez le nœud du contrôleur, puis, dans la barre de menu, sélectionnez .
- Sur la page de configuration de la mémoire du contrôleur, sélectionnezAssembler.
- Dans l'Organisateur de projets, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un programme unitaire, puis sélectionnezVérifier le programme.
- Dans le voletSortie, sur la pageJournal, surveillez la progression de l’assemblage et identifiez les erreurs d’assemblage. Si le projet comporte des erreurs d’assemblage :
- Dans le voletSortie, sur la pageListe d’erreurs, affichez et corrigez les erreurs d'assemblage.
- Corrigez les erreurs d’assemblage en effectuant l'une des actions suivantes, puis assemblez de nouveau :
- Dans l'Organisateur de projets, cliquez avec le bouton droit sur le nœud du contrôleur, puis sélectionnezNettoyer.
- Dans la barre de menu, sélectionnez .
Fournir une réponse