Protection des données
Utilisez
Protection des données
pour créer plusieurs variables globales définies par l'utilisateur qui conservent leurs valeurs pendant :- Restauration d’un projet de contrôleur à partir d’un module mémoire (disponible pour les contrôleursMicro820L20E,Micro850L50E etMicro870L70E).
- Téléchargement d’un projet, de programmes, de variables et de configurations de contrôleur dans un contrôleurMicro800(disponible pour les contrôleursMicro820L20E,Micro850L50E etMicro870L70E).
Dans
FactoryTalk Design Workbench
, les variables définies pour la protection des données conservent leurs valeurs si le projet stocké dans le module mémoire et le projet de contrôleur actuel respectent les critères suivants :- Le nom de variable, le type de données et le nombre d'octets sont définis de la même manière dans les deux projets.
- Les tableaux et leurs dimensions sont identiques dans les deux projets.
- La variable est configurée avec la protection des données dans les deux projets.
Colonne | Description |
|---|---|
N° | Affiche le numéro d'index de la variable. La suppression d’une variable entraîne une diminution d’une unité des index de tous les variables suivantes. Jusqu’à 60 variables globales sont prises en charge pour la protection des données. |
Nom de variable | Affiche le nom de la variable définie par l'utilisateur. |
Type de données | Affiche le type de données de la variable globale. Les types de données pris en charge sont les suivants : BOOL, BYTE, DATE, DINT, DWORD, INT, LINT, LREAL, LWORD, REAL, SINT, TIME, UDINT, UINT, ULINT, USINT, WORD et USER ARRAYS. |
Fournir une réponse