Ajouter des variables pour la protection des données
Utilisez
Protection des données
pour sélectionner plusieurs variables globales définies par l'utilisateur qui conservent leurs valeurs lorsque :- Restauration d’un projet de contrôleur à partir d’un module mémoire (disponible pour les contrôleursMicro820L20E,Micro850L50E etMicro870L70E).
- Téléchargement d’un projet, de programmes, de variables et de configurations de contrôleur dans un contrôleurMicro800(disponible pour les contrôleursMicro820L20E,Micro850L50E etMicro870L70E).
La protection des données prend en charge jusqu’à 60 variables définies par l’utilisateur des types suivants :
- Types de données simples, sauf STRING
- Tableaux comportant jusqu’à trois dimensions
Pour ajouter des variables à la liste Protection des données
- Ouvrez la boîte de dialogueProtection des donnéesde l'une des manières suivantes :
- Dans l’Organisateur de projets, faites un clic droit sur le contrôleur, puis sélectionnez surProtection des données.
- Dans l’Organisateur de projets, sélectionnez le contrôleur, puis, dans la barre de menu, sélectionnez .
- DansProtection des données, double-cliquez surSélectionner une variableou sélectionnez
. - Dans le sélecteur de variables, recherchez et sélectionnez la variable, puis sélectionnezSélectionner.
- DansProtection des données, sélectionnezOK.Pour supprimer une variable de laProtection des données, cliquez avec le bouton droit sur la variable, puis sélectionnezSupprimer.
Fournir une réponse