Télécharger une configuration de contrôleur vers un contrôleur :
Utilisez l'option
Télécharger l'appareil
pour charger un projet à partir de FactoryTalk Design Workbench
vers un contrôleur Micro800
pour l’exécuter et de le tester. Le projet peut contenir des programmes, des variables et des configurations de contrôleur.Lors du téléchargement du projet, si la version du contrôleur ne correspond pas à celle définie dans le projet
FactoryTalk Design Workbench
, la boîte de dialogue Mettre à jour et charger
s’ouvre. Utilisez la boîte de dialogue pour mettre à jour la version du contrôleur et retélécharger le projet.Lorsque le téléchargement commence,
FactoryTalk Design Workbench
effectue les tâches suivantes :- assemblage de tout programme non assemblé ;
- Compare la configuration du contrôleur connecté à la configuration du projet.
- Charge les projets, les programmes, les variables et la configuration du contrôleur dans le contrôleur.
En cas d'erreur au cours de l'exécution de l'une des tâches, le téléchargement est annulé et le contrôleur n'est pas modifié.
Si la valeur initiale de la variable est définie sur la valeur par défaut correspondant au type de données, telle que 0, 0.0, D#1970-01-01,
FactoryTalk Design Workbench
initialise la variable avec sa valeur.
CONSEIL:
Lors de l'initialisation des variables avec les valeurs de projet, les conditions suivantes s'appliquent :
- Les variables dont laDirectionestVarInputne peuvent pas être chargées.
- Les variables ayant unAttributLectureouPas d'accèsne peuvent pas être chargées.
- Il est impossible de charger des variables complexes, comme des structures et des tableaux, contenant des membres avec des valeurs initiales.
- Les variables possédant à la fois une valeur et une valeur initiale seront initialisées avec leur valeur initiale.
Conditions préalables
- Configurez un chemin de connexion pour le contrôleur.
- Le numéro de catalogue du contrôleur du projet actuel correspond à celui vers lequel vous effectuez le chargement.
Pour télécharger une configuration de contrôleur vers le contrôleur
- Sélectionnez
pour ouvrir le Centre en ligne. - Dans la liste d’Appareils, sélectionnez le contrôleur, puis sélectionnezTélécharger.
- DansTélécharger l'appareil, sélectionnezOK.
- Utilisez le voletSortiepour afficher le résultat.
- (Facultatif) Résolvez les erreurs, puis retéléchargez la configuration.
Fournir une réponse