Découvrir et ajouter un contrôleur connecté à un ordinateur
Utilisez la fonction de découverte d'appareils pour afficher et ajouter les appareils connectés à un ordinateur. Vous pouvez utiliser cette fonction pour :
- Remplacer le contrôleur existant dans le projet de contrôleur par le contrôleur découvert.
- Ajouter un contrôleur et son projet dans un projet vide.
Conditions préalables
- Le contrôleur est hors ligne.
Pour découvrir et ajouter un contrôleur connecté à un ordinateur
- OuvrezSélectionner un appareilen effectuant l’une des opérations suivantes :
- Dans l'Organisateur de projets, sélectionnez le
. - Dans l’Organisateur de projets, sélectionnezDécouvrir un appareil.
- Dans l’Organisateur de projets, cliquez avec le bouton droit sur un espace vide, puis sélectionnezDécouvrir un appareil.
- Ouvrez Ajouter un appareil, puis sélectionnezDécouvrir un appareil.
- Si vous vous connectez au périphérique via Ethernet, dansSélectionner un appareil, sélectionnez
, puis dans Configurer le pilote, sélectionnezAjouter nouveau, saisissez l’adresse IP de l’appareil, puis sélectionnezOK. - DansConfigurer le pilote, sélectionnezFermer.
- DansSélectionner un appareil, sélectionnez le nœud contenant l’appareil pour actualiser la liste des appareils.
- Sélectionnez l’appareil, puis sélectionnezOK.L'appareil est ajouté au projet et à l’Organisateur de projets. Un transfert est alors effectué automatiquement et le contrôleur est connecté.
- (Facultatif) Si vous avez déjà ajouté un contrôleur au projet et que vous en sélectionnez un autre dansSélectionner un appareil,Détecter le contrôleurs’ouvre et vous demande si vous souhaitez remplacer le contrôleur existant par le contrôleur sélectionné. SélectionnezRemplacer.
Fournir une réponse