Synchroniser les mises à jour de bloc de fonctions défini par l’utilisateur ou de fonction définie par l’utilisateur avec ses références
Après avoir mis à jour les paramètres d’entrée ou de sortie d’un bloc de fonctions défini par l’utilisateur (UDFB) ou d’une fonction définie par l’utilisateur (UDF), utilisez le menu contextuel
Synchroniser les mises à jour avec les références
pour synchroniser toutes les mises à jour avec ses références.Pour synchroniser les mises à jour d’un UDFB ou d'une UDF avec ses références
- Dans l’Organisateur de projets, cliquez avec le bouton droit sur l’UDFB ou l’UDF mis à jour, puis sélectionnezSynchroniser les mises à jour avec les références.
- Effectuez les étapes suivantes pour ouvrir les instances de l’UDFB ou de l’UDF mis à jour pour vérifier que les variables sont correctement affectées.
- Ouvrez le programme appelant l’UDFB ou l’UDF.
- Dans l’éditeur de programmation, cliquez avec le bouton droit sur l’UDFB ou l’UDF, puis sélectionnezOuvrir la logique d’instruction.
- Vérifiez que les variables sont correctement affectées.
- Assemblez le projet du contrôleur et résolvez les erreurs d’assemblage.
Fournir une réponse