Dupliquer un programme unitaire
Dans l’
Organisateur de projets
, copiez et collez un programme unitaire (POU) pour le dupliquer dans la même session ou dans plusieurs sessions FactoryTalk Design Workbench, en particulier lorsque vous avez des POU similaires. Si un POU du même nom existe, un numéro sera ajouté au POU collé.
CONSEIL:
- L’action de collage colle la dernière version du POU copié. Une fois qu’un POU copié est collé, il n’est plus mis à jour par d’autres modifications.
- La copie d’un programme dans un bloc de fonctions défini par l’utilisateur (UDFB) n’est pas prise en charge.
- Il n’est pas possible de coller un POU copié une fois qu’il a été supprimé.
Conditions préalables
- Le contrôleur est hors ligne.
Pour dupliquer un POU
- Dans l’Organisateur de projets, cliquez avec le bouton droit sur le POU, puis sélectionnezCopier.
- Cliquez avec le bouton droit sur le nœud où vous souhaitez coller le POU, puis sélectionnezColler.
Fournir une réponse