Vérifier un programme unitaire
Utilisez le menu contextuel
Vérifier le programme
pour vérifier la logique d’un seul programme unitaire (POU) sans avoir à assembler toute la solution. Le résultat de la vérification s’affiche dans le volet Sortie
. Dans l’Organisateur de projets
, un symbole apparaît à côté du nom du POU pour indiquer les erreurs ou avertissements.Pour vérifier un POU
- Dans l’Organisateur de projets, faites un clic droit sur le POU, puis sélectionnezVérifier le programme.
Fournir une réponse