Ajouter une fonction définie par l'utilisateur dans l'organisateur de projets

Utilisez l’
Organisateur de projets
pour ajouter une fonction définie par l'utilisateur (UDF) au projet du contrôleur.
Pour ajouter une UDF à l’aide de l’organisateur de projets
  1. Dans l'
    Organisateur de projet
    , développez
    Ressources
    .
  2. Cliquez avec le bouton droit sur
    Fonctions définies par l’utilisateur
    , puis sélectionnez
    Nouvelle fonction définie par l'utilisateur
    .
  3. Dans
    Nouvelles fonctions définies par l’utilisateur
    , saisissez le nom de l’UDF, sélectionnez le type de l’UDF, puis saisissez la description selon vos besoins.
  4. Sélectionnez
    Créer
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal