Blocs de fonctions définis par l’utilisateur
Utilisez le nœud
Blocs de fonctions définis par l’utilisateur
dans l’Organisateur de projets pour créer des programmes logiques pour le contrôleur Micro800
dans les langages suivants :- Diagramme de bloc de fonctions (FBD)
- Schéma à relais (LD)
- Texte structuré (ST)
Les blocs de fonctions définis par l'utilisateur (UDFB) définissent une logique commerciale pour des calculs mathématiques complexes. Une fois créé, il peut être réutilisé comme d’autres blocs de fonctions dans
FactoryTalk Design Workbench
.Utilisez le nœud
Blocs de fonctions définis par l’utilisateur
pour :Utilisez le nœud
<UDFB-name>
sous Blocs de fonctions définis par l’utilisateur
pour :- Ouvrez la Fenêtre de paramètres de l’UDFB pour :
- Créer des paramètres d’entrée ou de sortie.
- Supprimer des paramètres.
- Déplacer un paramètre vers le haut ou vers le bas dans l’UDFB.
- Modifier les propriétés de la variable.
Fournir une réponse