Ajouter un bloc de fonctions défini par l'utilisateur dans l’organisateur de projets

Utilisez l’
Organisateur de projet
pour ajouter un bloc de fonctions défini par l'utilisateur au projet du contrôleur.
Pour ajouter un bloc de fonctions défini par l'utilisateur dans l’organisateur de projets
  1. Dans l’
    Organisateur de projets
    , cliquez avec le bouton droit sur
    Blocs de fonctions définis par l’utilisateur
    , puis sélectionnez
    Nouveau bloc de fonctions défini par l’utilisateur
    .
  2. Dans
    Nouveau bloc de fonctions défini par l'utilisateur
    , saisissez le nom de l’UDFB et sélectionnez son type, puis saisissez la description si nécessaire.
  3. Sélectionnez
    Créer
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal