Renommer un bloc de fonctions défini par l'utilisateur

Utilisez l’
Organisateur de projets
pour renommer un bloc de fonctions défini par l’utilisateur (UDFB). Renommer un UDFB met automatiquement à jour toutes les références à l’UDFB.
Pour renommer un UDFB
  1. Dans l’
    Organisateur de projets
    , accédez à
    Ressources
    Blocs de fonctions définis par l’utilisateur
    .
  2. Développez
    Blocs de fonctions définis par l’utilisateur
    , puis effectuez l’une des opérations suivantes :
    • Sélectionner l’UDFB que vous souhaitez renommer.
    • Cliquez avec le bouton droit sur l’UDFB à renommer, puis sélectionnez
      Renommer
      .
  3. Dans la zone
    Bloc de fonctions défini par l’utilisateur
    du volet
    Propriétés
    , saisissez le nouveau nom.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal