Langage de diagramme de bloc de fonctions

Un programme de diagramme de bloc de fonctions (Function Block Diagram, FBD) est une représentation graphique des relations d’entrée et de sortie dans un système de contrôle. Assemblez vos programmes FBD à l’aide de fonctions existantes provenant d'une bibliothèque standard, d'une section de fonction ou d'une section de bloc de fonctions.
Le langage FBD prend en charge l’utilisation des blocs d’instructions suivants, fournis uniquement dans
FactoryTalk Design Workbench
 :
  • Opérateurs
  • Blocs de fonctions
  • Fonctions
  • Blocs de fonctions définis par l’utilisateur
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal