Surveillance des programmes de diagramme de bloc de fonctions

Lors de la surveillance des programmes de diagramme de bloc de fonctions(FBD), vous surveillez la valeur de la référence d’entrée, de la variable, de la fonction et du bloc de fonctions à la sortie d’un FBD.
Les valeurs s’affichent en couleur, avec des chiffres ou des valeurs de texte en fonction de leur type de données :
  • Les valeurs de sortie du type de données booléen sont affichées en noir ou en gris, que la valeur soit Vrai ou Faux. Une valeur de sortie noire indique qu’elle peut être modifiée et une valeur de sortie grise indique qu’elle ne peut pas l’être.
  • Les valeurs de sortie des types de données SINT, USINT, BYTE, INT, UINT, WORD, DINT, UDINT, DWORD, LINT, ULINT, LWORD, REAL, LREAL, TIME, DATE et STRING s'affichent sous forme de nombre ou de valeur textuelle dans l'élément.
  • Lorsque la valeur de sortie d'un nombre ou d'une valeur de texte n'est pas disponible, des points d'interrogation (??) s'affichent dans l'étiquette de sortie. Des valeurs également affichées dans l'instance de
    Dictionnaire
    correspondante.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal